990-5910G-006

Apagar el sistema SAI hacia funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Pulse Control > Secuencias guiadas > Apagar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Apagar un SAI en un sistema en paralelo, y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  2. Procedimiento genérico de apagado para un sistema SAI con dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
    2. Cierre el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
    3. Abra el dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema (SIB), si existe.
    4. Abra el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
    5. Seleccione Control > Inversor > Inversor apagado o pulse el botón inversor APAGADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
    6. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
    7. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
    8. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    9. Repita del paso d al h para otros SAI en un sistema en paralelo.
  3. Procedimiento de apagado genérico de un sistema SAI utilizando el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno IMB (sin MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
    2. Cierre el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB).
    3. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
    4. Repita el paso c para otro SAI en un sistema en paralelo 1+1 simplificado.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.