부하 차단 구성
부하 차단을 사용하면 배터리 작동 시 UPS가 지원해야 하는 부하의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 부하 차단을 사용하면 배터리 방전 중에 활성화되는 출력 릴레이의 신호를 통해 덜 중요한 부하를 차단할 수 있습니다. 덜 중요한 부하는 배터리가 재충전되고 출력 릴레이 신호가 비활성화될 때 다시 지원할 수 있습니다.
- 부하 차단에 대해 하나 이상의 출력 릴레이를 구성하고 자세한 내용은 출력 릴레이 구성을 참조하십시오.
- 을 누릅니다.
- 부하 차단 사용을 선택합니다.
- 배터리 충전 상태(%)에서 출력 릴레이 활성화를 배터리가 방전되는 동안 부하 차단 출력 릴레이를 활성화해야 하는 배터리 충전 상태로 설정합니다.
- 배터리 충전 상태(%)에서 출력 릴레이 비활성화를 배터리가 충전되는 동안 부하 차단 출력 릴레이를 비활성화해야 하는 배터리 충전 상태로 설정합니다. 이를 0으로 설정하면 UPS가 더 이상 배터리 작동 상태가 아니며 배터리 충전이 시작되면 부하 차단 출력 릴레이가 즉시 비활성화됨을 의미합니다.
- 출력 릴레이 비활성화 지연(분)을 부하 차단 출력 릴레이가 비활성화되기 전의 지연(분)으로 설정합니다. 이를 0으로 설정하면 배터리 충전 상태가 구성된 비활성화 임계값에 도달하면 부하 차단이 즉시 비활성화됨을 의미합니다.
- 확인을 눌러 설정을 저장합니다.