990-91263A-034

Maksimum 50 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
DC kablolarını yalnızca maksimum 50 kW UPS'si olan tesisatlarda akü kesiciden akü kesiciye bağlayın. 50 kW'den yüksek bir UPS kurulumu için, her bir modüler akü kabininin DC kabloları doğrudan UPS'e bağlanmalıdır. Bkz. 50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Verilen PE kablosunu (0W49449) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.

    İki Modüler Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. Verilen DC kablolarını (0W49426) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.

    Modüler Akü Kabinlerinin Üstten Görünümü

  3. Uzak UPS için:
    1. PE kablosunu ve DC kablolarını (ürünle verilmez) modüler akü kabini 1'e bağlayın
    2. PE ve DC kablolarını kablo kanalından UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
    3. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Uzak UPS için Modüler Akü Kabini 1'in Önden Görünümü

  4. Dahili Aküleri olan bitişik UPS için:
    1. Verilen PE kablosunu (0W49449) ve DC kablolarını (0W49426) UPS'ye bağlayın. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
    2. PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'e bağlayın

    Bitişik UPS için Modüler Akü Kabini 1 Önden Görünümü

  5. Harici Aküler için bitişik UPS:
    1. İsteğe bağlı GVSOPT030 setinden PE kablosu (0W13065) ve DC kablolarını (0W13071) modüler akü kabini 1'e bağlayın.
    2. PE ve DC kablolarını sağ taraftan UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
    3. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Bitişik UPS için Modüler Akü Kabini 1 Önden Görünümü

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?