Installieren der Kabelbox am modularen Batterieschrank
In einer Installation mit einer externen USV mit maximal 50 kW Nennleistung: Führen Sie die unten genannten Schritte für den modularen Batterieschrank 1 aus.
In einer Installation mit einer externen USV mit Nennleistung über 50 kW: Führen Sie die unten genannten Schritte für alle modularen Batterieschränke aus.
- Entfernen Sie die Kabelbox vom modularen Batterieschrank.
- Entfernen Sie die obere oder untere Montageplatte von der Kabelbox.
- Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle
in die obere oder untere Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle
(nicht im Lieferumfang enthalten).
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder LichtbogenentladungBohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während die Abdeckplatten angebracht sind, und bohren bzw. stanzen Sie nicht in der Nähe des Schranks.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. - Bringen Sie die obere oder untere Montageplatte wieder an der Kabelbox an.
- Montieren Sie die Kabelbox am modularen Batterieschrank/den modularen Batterieschränken. Beachten Sie, dass die Kabelbox in umgekehrter Position angebracht wird.