990-5850M-034

Akü Kabloları Dizilimi için Rehber

NOT: Harici aküler için, UPS uygulamaları için sadece yüksek oranlı aküler kullanın.
NOT: Akü bankı uzaktan yerleştirildiğinde, kabloların düzenlenmesi voltaj düşüşü ve endüktansı azaltmak için önemlidir. Akü bankı ile UPS arasındaki mesafe 200 m'yi (656 ft) geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
NOT: Elektromanyetik radyasyon riskini en aza indirgemek için, aşağıdaki talimatları izlemeniz ve topraklanmış metalik tepsi destekleri kullanmanız kesinlikle önerilir.
Kablo Uzunluğu
<30 m Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir Tavsiye edilir
31–75 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir
76–150 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir
151–200 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Tavsiye edilir
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?