990-5850M-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık

0°C ila 40°C

%75 güce indirildiğinde 0°C ila 50°C*

Akülü sistemler için -15°C ila 40°C 

Akülü sistemler için -25°C ila 55°C

Bağıl nem %5-95 yoğunlaşmayan %10-80 yoğunlaşmayan

ANSI C57.96-1999'a göre yükselti azaltma*

1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
2500 m: 0,925
3000 m: 0,900

0-15.000 m

Birimden işitilebilen ses

%70 yükte 62 dB

400 V sistemleri için %100 yükte 69,5 dB
480 V sistemleri için %100 yükte 68 dB

Koruma sınıfı

IP20

Renk

RAL 9003 beyaz

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.