990–5809D-004

Installer busbarer mellem power-skabene

  1. Installer busbarerne til jording 880-99027 fra installationspakke 0H-9162 eller 0H-9102* mellem alle power-skabene.

    To power-skabe set forfra

  2. Installer sammenkoblings-busbarerne fra installationspakke 0H-9162 eller 0H-9102* mellem alle power-skabene.
    1. Installer de tre indgangssammenkoblings-busbarer 0M-97885.

      Busbarforbindelserne set forfra

    2. Installer sammenkoblings-busbar 0M-819336 (batteri -).
    3. Installer sammenkoblings-busbar 0M-140035 (batteri +).

      Busbarforbindelser set forfra

    4. Installer udgangssammenkoblings-busbarer 0M-97886.
    5. Installer den neutrale sammenkoblings-busbar 880-10146 eller 880-9720*.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?