990–5809D-004

Tilslut signalkablerne mellem I/O-skabet og de klassiske batteriskabe

BEMÆRK: I nedenstående illustration vises et system med fire batteribanker, som hver består af ét klassisk batteriskab. Tilslut signalkablerne i overensstemmelse med antallet af klassiske batteriskabe i installationen.
BEMÆRK: I Tilslut signalkablerne mellem to klassiske batteriskabe i én batteribank kan du få oplysninger om, hvordan signalkablerne skal forbindes, hvis der er to klassiske batteriskabe i én batteribank.
  1. Før kablerne fra batteribankerne gennem toppen eller bunden af I/O-skabet til printkortene.
  2. Tilslut signalkablerne mellem I/O-skabet og de klassiske batteriskabe
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?