990-5809D-023

Installere samleskinner mellom strømkabinettene

  1. Installer jordingssamleskinner av type 880-99027 fra installasjonssett 0H-9162 eller 0H-9102 * mellom alle strømkabinetter.

    To strømkabinetter vist forfra

  2. Installer samleskinnene for sammenkobling fra installasjonssett 0H-9162 eller 0H-9102 * mellom alle strømkabinetter.
    1. Installer de tre inngangssamleskinnene for sammenkobling av type 0M-97885.

      Samleskinnekoblingene sett forfra

    2. Installer samleskinnen for sammenkobling for den negative batteriterminalen (-) 0M-819336.
    3. Installer samleskinnen for sammenkobling for den positive batteriterminalen (+) 0M-140035.

      Samleskinnekoblinger sett forfra

    4. Installer utgangssamleskinnene for sammenkobling av type 0M-97886.
    5. Installer den nøytrale samleskinnen for sammenkobling av type 880-10146 eller 880-9720 * mellom alle strømkabinetter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?