990–5809D-004

Tilslut nødafbryderen (EPO)

Slut ikke et kredsløb til EPO-klemrækken, medmindre det kan bekræftes, at det er et klasse 2-/SELV-kredsløb.

Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V reference.

  1. Åbn døren for at sikre, at kablerne ikke er for stramme.
  2. Før kablerne fra nødafbryderen (EPO) gennem toppen eller bunden af I/O-skabet til EPO-terminalerne J4936–J4938 på 0P647 som vist i Klargør I/O-skabet til signalkabler i systemer med adgang oppefra og Klargør I/O-skabet til signalkabler i systemer med adgang nedefra.
  3. Tilslut bygningens EPO på en af følgende måder.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?