990–5809D-018

パワーキャビネット間のバスバーの取り付け

  1. すべてのパワーキャビネット間に、設置キット0H-9162または0H-9102*に付属している接地バスバー880-99027を取り付けます。

    2つのパワーキャビネットの前面図

  2. すべてのパワーキャビネット間に、設置キット0H-9162または0H-9102*に付属している相互接続バスバーを取り付けます。
    1. 3つの入力相互接続バスバー0M-97885を取り付けます。

      バスバー接続の前面図

    2. バッテリー–相互接続バスバー0M-819336を取り付けます。
    3. バッテリー+相互接続バスバー0M-140035を取り付けます。

      バスバー接続の前面図

    4. 出力相互接続バスバー0M-97886を取り付けます。
    5. 中性点相互接続バスバー880-10146または880-9720*を取り付けます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?