990–5809D-004

Tilslut signalkablerne mellem I/O-skabet og afbrydertavlen

  1. Åbn døren for at sikre, at kablerne ikke er for stramme.
  2. Før kablerne fra afbrydertavlen gennem toppen eller bunden af I/O-skabet til printkortene som vist i Klargør I/O-skabet til signalkabler i systemer med adgang oppefra og Klargør I/O-skabet til signalkabler i systemer med adgang nedefra. Klasse 2-/SELV-kredsløb skal adskilles fra andre kabler som vist på illustrationerne.
  3. Tilslut nedenstående signalkabler mellem I/O-skabet og afbrydertavlen.
    BEMÆRK: Enhedsudgangsafbryderen (UOB) skal omfatte to separate hjælpekontakter.
    BEMÆRK: Solenoidenheden til nøglefrigivelse (SKRU) anvendes kun i 480 V systemer.

    Alle tilsluttede kredsløb skal have den samme 0 V reference.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?