990–5809D-037

各电源柜之间的铜排安装

  1. 在所有电源柜之间装入安装套件 0H-9162 或 0H-9102*中的接地铜排 880-99027。

    两个电源柜正面视图

  2. 在所有电源柜之间装入安装套件 0H-9162 或 0H-9102*中的互联铜排。
    1. 安装三个输入互联铜排 0M-97885。

      铜排连接正面视图

    2. 安装电池负极互联铜排 0M-819336。
    3. 安装电池正极互联铜排 0M-140035。

      铜排连接正面视图

    4. 安装输出端互联铜排 0M-97886。
    5. 安装零线互联铜排 880-10146 或 880-9720*
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.