990-5809D-023

Galaxy VXUPS med et 1000 kW I/U-kabinett 400/480 VInstallasjon

300 kW/kVA, 300 kW/kVA N+1,
400 kW/kVA, 400 kW/kVA N+1,
500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1,
625 kW/kVA, 625 kW/kVA N+1,
500 kW/kVA utvidbar til 750 kW/kVA, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1,
500 kW/kVA Utvidbar til 1000 kW/kVA, 625 kW/kVA Utvidbar til 1000 kW/kVA,
750 kW/kVA Utvidbar til 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA N+1

10/2019

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?