990-5809D-023

Klargjøre I/U-kabinettet for signalkabler i systemer med nedre kabelinnføring

  1. Fjern de ni angitte platene.

    I/U-kabinettet vist forfra

  2. Fjern den angitte platen.

    I/U-kabinettet vist forfra

  3. Løsne og fjern de to skruene, og åpne døren.
  4. Fjern pluggene fra oversiden av kabinettet og monter installasjonsrør for de aktuelle kablene, både de som tilhører klasse 2 / SELV og de som ikke tilhører klasse 2 / SELV. Se tabellen nedenfor.

    I/U-kabinettet vist forfra

    Klasse 2 / SELV

    Kort Terminal Beskrivelse Se
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Inngangskontakter Kople utstyret til inngangskontakter og utgangsreleer
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Utgangsreleer
    0P6548 J5527 Kirk-nøkkelkontroll Kople til signalkablene mellom I/U-kabinettet og svitsjutstyret
    0P6548 J5514 UOB-lampekontroll
    0P6548 J5515 MBB-lampekontroll
    0P6548 J5516 SIB-lampekontroll
    0P6548 J5517 SSIB-lampekontroll
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 24 V SELV-forsyning
    0P6547 J4936–J4938 EPO Kople til nødstoppbryteren (EPO)
    0P3643 PBUS 1 og PBUS 2 PBUS Kople sammen PBUS-kabler mellom parallelle UPS-enheter
    0P6502   Modbus Kople til Modbus-kabler

    Tilhører ikke klasse 2 / SELV

    Kort Terminal Beskrivelse Se
    0P6548 J4939–J4941* Utgangsreleer Kople utstyret til inngangskontakter og utgangsreleer
    0P6549 J5607 MBB Kople til signalkablene mellom I/U-kabinettet og svitsjutstyret
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Ekstern synkronisering Kople til ekstern synkronisering
    0P6548 J5529 Batteri, temperatursensor 1 Kople til signalkablene for batteriløsninger
    0P6549 J5609 Batteribryter 1
    0P6549 J5610 Batteribryter 2
    0P6547 J4942–J4943 24 V forsyning 1
    0P6547 J4929–J4930 24 V forsyning 2
    0P6547 J4923 DC shunt-utløser 1
    0P6547 J4924 DC shunt-utløser 2
    0P6552 J9019 Batteribryter 3
    0P6552 J9020 Batteribryter 4
    0P6552 J9021 Batteri, temperatursensor 2
    0P6552 J9022–J9023 24 V forsyning 3
    0P6552 J9024–J9025 24 V forsyning 4
  5. Før kablene gjennom undersiden av I/U-kabinettet og til kortene, som vist i illustrasjonen.
    MERK: Modbus- og PBUS-kablene legges på utsiden av platen som ble fjernet i trinn 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?