990-5809D-023

Kople til nødstoppbryteren (EPO)

Det må ikke koples noen kretser til EPO-terminalblokken med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører klasse 2/SELV.

Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.

  1. Åpne luken for å kontrollere at kablene ikke er for stramme.
  2. Før kablene fra nødstopp (EPO) gjennom oversiden eller undersiden av I/U-kabinettet og til EPO-terminalene, J4936–J4938 på 0P647, som vist i Klargjøre I/U-kabinettet for tilkopling av signalkabler i systemer med øvre kabelinnføring og Klargjøre I/U-kabinettet for signalkabler i systemer med nedre kabelinnføring.
  3. Kople til bygningens EPO i henhold til ett av alternativene nedenfor.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?