990–5809D-024

Galaxy VXNobreak de 400/480 V com gabinete de E/S de 1000 kWInstalação

300 kW/kVA, 300 kW/kVA N+1,
400 kW/kVA, 400 kW/kVA N+1,
500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1,
625 kW/kVA, 625 kW/kVA N+1,
500 kW/kVA expansível para 750 kW/kVA, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1,
500 kW/kVA expansível para 1000 kW/kVA, 625 kW/kVA expansível para 1000 kW/kVA,
750 kW/kVA expansível para 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA N+1

10/2019

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?