990-5809D-023

Kople til signalkablene mellom I/U-kabinettet og svitsjutstyret

  1. Åpne luken for å kontrollere at kablene ikke er for stramme.
  2. Før kablene fra svitsjutstyret gjennom oversiden eller undersiden av I/U-kabinettet og til kortene, som vist i Klargjøre I/U-kabinettet for tilkopling av signalkabler i systemer med øvre kabelinnføring og Klargjøre I/U-kabinettet for signalkabler i systemer med nedre kabelinnføring. Klasse 2/SELV-kretser må separeres fra andre kabler som vist i illustrasjonene.
  3. Kople til de viste signalkablene mellom I/U-kabinettet og svitsjutstyret.
    MERK: Enhetsutgangsbryteren UOB må ha to separerte hjelpebrytere.
    MERK: Magnetnøkkelens utløserenhet (SKRU) brukes bare på 480 V systemer.

    Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?