990-5809D-023

Kople signalkablene mellom I/U-kabinettet og de klassiske batterikabinettene

MERK: Illustrasjonen nedenfor viser et system med fire batteribanker, der hver av disse består av ett klassisk batterikabinett. Kople til signalkablene i henhold til antallet klassiske batterikabinetter i installasjonen.
MERK: Hvis du har to klassiske batterikabinetter i batteribanken, kan du se Kople til signalkablene mellom to klassiske batterikabinetter i én batteribank for informasjon om hvordan du kopler signalkabler mellom to klassiske batterikabinetter i én batteribank.
  1. Før kablene fra batteribankene gjennom oversiden eller undersiden av I/U-kabinettet til kretskortene.
  2. Kople signalkablene mellom I/U-kabinettet og de klassiske batterikabinettene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?