990–5809D-024

Conecte os seguintes cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de baterias clássicas:

NOTA: A ilustração abaixo mostra um sistema com quatro bancos de bateria, cada um consistindo de uma gabinete de baterias clássicas. Conecte cabos de sinal de acordo com o número de gabinete de baterias clássicas em sua instalação.
NOTA: Se você tem dois gabinetes de baterias clássicas em seu banco de bateria, consulte Conecte os cabos de sinal entre dois gabinetes de baterias clássicas em um banco de bateria para obter informações sobre como conectar os cabos de sinal entre dois gabinetes de baterias clássicas em um banco de bateria.
  1. Passe os cabos de sinal provindos dos bancos de bateria pela entrada superior ou inferior do gabinete de E/S até as placas.
  2. Conecte os cabos de sinal entre o gabinete de E/S e os gabinetes de baterias clássicas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?