990–5809D-024

Conexão dos cabos de sinal entre o gabinete de E/S e o mecanismo do interruptor

  1. Abra a porta para que os cabos não fiquem muito esticados.
  2. Passe os cabos provindos do mecanismo do interruptor pela entrada superior ou inferior do gabinete de E/S até as placas, conforme mostrado em Prepare o gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada superior de cabos e Preparação do gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada inferior de cabos. Os circuitos classe 2/SELV devem ser separados de outros cabos, como ilustrado.
  3. Conecte os cabos de sinal abaixo entre o gabinete de E/S e o mecanismo do interruptor.
    NOTA: O disjuntor de saída da unidade UOB deve incluir dois interruptores auxiliares separados.
    NOTA: A unidade de liberação da chave solenoide (SKRU) só é aplicável a sistemas 480 V.

    Todos os circuitos ligados devem ter a mesma referência 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?