990–5809D-024

Instalação dos barramentos entre os gabinetes de energia

  1. Instale os barramentos de aterramento 880-99027 do kit de instalação 0H-9162 ou 0H-9102* entre todos os gabinetes de energia.

    Vista frontal dos dois gabinete de energia

  2. Instale os barramentos de interconexão do kit de instalação 0H-9162 ou 0H-9102* entre todos os gabinetes de energia.
    1. Instale os três barramentos de interconexão de entrada 0M-97885.

      Vista frontal das conexões de barramento

    2. Instale a bateria - barramento de interconexão 0M-819336.
    3. Instale a bateria + barramento de interconexão 0M-140035.

      Vista frontal das conexões de barramento

    4. Instale o barramento de interconexão de saída 0M-97886.
    5. Instale o barramento de interconexão neutro 880–10146 ou 880–9720*.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?