990–5809D-024

Especificações de torque

Tamanho de parafuso

Torque

M6

5 Nm (3,69 lb-pés)

M8

17,5 Nm (12,91 lb-pés)

M10

30 Nm (22 lb-pés)

M12

50 Nm (36,87 lb-pés)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?