990–5809D-024

Remoção do gabinete de energia do palete

AVISO
RISCO de dano ao equipamento
Assegure-se de que o piso esteja nivelado e que possa suportar o peso do macaco ao transportar o gabinete.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
AVISO
RISCO de dano ao equipamento
Cuidado para não danificar os cabos ao usar o macaco.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Pegue o kit 0M-816661 de instalação fornecido com o palete do gabinete de E/S. Use o macaco e a placa de proteção do piso no kit para todos os gabinetes neste procedimento.
  2. Coloque a placa de proteção do piso abaixo do palete na parte traseira do gabinete.

    Vista traseira do gabinete de energia

  3. Coloque o macaco do kit de instalação no orifício do suporte de transporte na traseira do gabinete.
    ATENÇÃO
    risco de inclinação
    Não use o macaco no suporte de transporte frontal e traseiro ao mesmo tempo.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  4. Solte e retire os parafusos do suporte de transporte traseiro e da peça intermédia do palete. Guarde as duas peças intermédias do palete para a etapa 8.

    Vista traseira do gabinete de energia

  5. Use uma furadeira com o soquete hexagonal fornecido para ativar o macaco. Deslize-a para a posição no suporte para que toque na placa de proteção do piso.
    NOTA: Reduza o torque da furadeira ao mínimo, para evitar chicote.
  6. Use o macaco para levantar a palete para a posição superior.
  7. Remova a parte traseira e intermédia do palete. Guarde a peça intermédia do palete para a etapa 8.
    ATENÇÃO
    risco de ferimentos graves
    Não coloque as mãos ou os pés sob o palete ao remover as peças do palete.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Vista traseira do gabinete de energia

  8. As peças do palete que foram removidas nas etapas 4 e 7 devem ser colocadas embaixo do suporte de transporte.

    Vista traseira do gabinete de energia

  9. Abaixe o gabinete para o suporte usando a furadeira.
  10. Mova a placa de proteção do piso e o macaco da parte traseira para a parte frontal.

    Vista traseira do gabinete de energia

  11. Solte e remova os parafusos do suporte de transporte frontal.

    Vista frontal do gabinete de energia

  12. Use uma furadeira com o soquete hexagonal fornecido para ativar o macaco, deslize-a para a posição no gancho e eleve o palete para a posição superior.
  13. Remova as pelas frontais do palete.
    ATENÇÃO
    risco de ferimentos graves
    Não coloque as mãos ou os pés sob o gabinete ao remover a placa de madeira.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Vista frontal do gabinete de energia

  14. Use o macaco para abaixar o gabinete até que as rodas toquem o piso. Remova o macaco e a placa de proteção do piso.
  15. Empurre o gabinete e remova as peças remanescentes do palete.
    ATENÇÃO
    Risco de inclinação
    Esteja atento com pisos desnivelados e soleiras de porta ao mover o gabinete usando as rodas, para evitar desequilíbrios e inclinação do gabinete.

    Vista frontal do gabinete de energia

  16. Remova o suporte de transporte frontal e traseiro.
    Agora, o gabinete pode ser movido até a área de instalação usando as rodas integradas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?