990-5452N-023

Isolere denne enkle UPSen fra parallellsystemet

Bruk denne fremgangsmåten når du skal slå av en UPS i et kjørende parallellsystem.

MERK: Før du starter denne fremgangsmåten må du sørge for at de gjenværende UPS-enhetene kan forsyne lasten.
MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Slå av en UPS i et parallellsystem og følg fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Nedenfor følger en generell fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  2. Slå av UPSen ved å trykke på vekselretterens AV-knapp foran på UPSen.
  3. Åpne UOB.
  4. Åpne SSIB.
  5. Åpne frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
  6. Åpne UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?