990-5452N-006

Aislar este SAI unitario de un sistema en paralelo

Use este procedimiento para apagar un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el resto de unidades SAI son capaces de alimentar la carga.
NOTA: Un dispositivo de desconexión solo debe accionarse cuando el indicador LED del dispositivo de desconexión asociado esté en verde.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de apagado. Seleccione Apagar SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de apagado que sean específicos para su sistema.
  2. Para apagar el SAI, pulse el botón Inversor APAGADO en la parte frontal del SAI.
  3. Abra el UOB.
  4. Abra el SSIB.
  5. Abra los dispositivos de desconexión de batería de su solución específica de baterías.
  6. Abra el UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?