990-5452N-019

병렬 시스템에서 이 단일 UPS 차단

실행 중인 병렬 시스템에서 단일 UPS를 종료하려면 이 절차를 사용합니다.

주의: 이 절차를 시작하기 전에 나머지 UPS 장치가 부하를 공급할 수 있는지 확인하십시오.
주의: 차단 장치는 연결된 차단 장치 LED가 녹색인 경우에만 작동하십시오.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 제어 > 종료 마법사를 선택합니다. 병렬 시스템에서 UPS 종료를 선택하고 화면에 나타나는 단계를 따릅니다.
    주의: 다음은 일반 종료 절차입니다. 시스템 특정의 종료 마법사 단계를 항상 따르십시오.
  2. UPS 전면의 인버터 꺼짐 키를 눌러 UPS를 끕니다.
  3. UOB를 엽니다.
  4. SSIB를 엽니다.
  5. 해당 배터리 솔루션의 배터리 차단 장치를 엽니다.
  6. UIB를 엽니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?