Καταστάσεις λειτουργίας
Το Galaxy UPS διαθέτει δύο διαφορετικά επίπεδα καταστάσεων λειτουργίας:
-
Κατάσταση λειτουργίας UPS: Η κατάσταση λειτουργίας του UPS σε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες UPS.
-
Κατάσταση λειτουργίας συστήματος: Η κατάσταση λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος UPS. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες συστήματος.
Λειτουργίες UPS
Λειτουργία eConversion
Το eConversion παρέχει έναν συνδυασμό μέγιστης προστασίας και υψηλότερης αποδοτικότητας, που επιτρέπει τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το UPS κατά έναν τριπλάσιο συντελεστή σε σύγκριση με τη διπλή μετατροπή. Το eConversion είναι πλέον ο γενικά συνιστώμενος τρόπος λειτουργίας και είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στο UPS, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του μενού οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το eConversion μπορεί να ρυθμιστεί να είναι πάντα ενεργό ή σε ένα καθορισμένο πρόγραμμα που διαμορφώνεται μέσω του μενού οθόνης.
Στο eConversion το UPS τροφοδοτεί το ενεργό μέρος του φορτίου μέσω της στατικής παράκαμψης, εφόσον η τροφοδοσία κοινής ωφέλειας/δικτύου είναι εντός ανοχής. Ο αντιστροφέας διατηρείται σε παράλληλη λειτουργία, ώστε ο συντελεστής ισχύος εισόδου του UPS να διατηρείται κοντά στη μονάδα, ανεξάρτητα από τον συντελεστή ισχύος του φορτίου, καθώς το αντιδραστικό μέρος του φορτίου μειώνεται σημαντικά στο ρεύμα εισόδου του UPS. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του δικτύου κοινής ωφέλειας/δικτύου, ο μετατροπέας διατηρεί την τάση εξόδου παρέχοντας αδιάκοπη μεταφορά από το eConversion στη διπλή μετατροπή. Οι μπαταρίες φορτίζονται όταν το UPS βρίσκεται σε λειτουργία eConversion και παρέχεται επίσης αντιστάθμιση αρμονικών.
Η λειτουργία eConversion μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το Galaxy VX UPS υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
-
Το ελάχιστο φορτίο στο UPS είναι 5-10%.
-
Η διακύμανση της τάσης είναι ≤10% σε σχέση με την ονομαστική τάση (ρυθμιζόμενη ρύθμιση από 3% έως 10%).
-
Το THDU είναι ≤5%.
Ενώ το UPS βρίσκεται σε λειτουργία eConversion, τα LED παράκαμψης, αντιστροφέα και φορτίου είναι πράσινα, και τα LED μπαταρίας και εισόδου είναι απενεργοποιημένα.
Διπλή μετατροπή (κανονική λειτουργία)
Tο UPS υποστηρίζει το φορτίο με ισχύ με συνθήκη. Η λειτουργία διπλής μετατροπής δημιουργεί μόνιμα ένα τέλειο ημιτονοειδές κύμα στην έξοδο του συστήματος, αλλά αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί επίσης περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.
Ενώ το UPS βρίσκεται σε διπλή μετατροπή, τα LED εισόδου, αντιστροφέα και φορτίου είναι πράσινα, και τα LED μπαταρίας και παράκαμψης είναι απενεργοποιημένα.
Λειτουργία μπαταρίας
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, το UPS μεταβαίνει σε λειτουργία μπαταρίας και υποστηρίζει το φορτίο με ισχύ με συνθήκη από την πηγή συνεχούς ρεύματος.
Ενώ το σύστημα UPS βρίσκεται σε λειτουργία μπαταρίας, τα LED μπαταρίας, αντιστροφέα και φορτίου είναι πράσινα, το LED παράκαμψης είναι απενεργοποιημένο και το LED εισόδου είναι κόκκινο.
Λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης
Το UPS μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης μετά από εντολή από την οθόνη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αιτηθείσας στατικής παράκαμψης, το φορτίο παρέχεται από την πηγή παράκαμψης. Αν εντοπιστεί σφάλμα, το UPS θα μεταβεί σε διπλή μετατροπή (κανονική λειτουργία) ή σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αιτηθείσας στατικής παράκαμψης, το UPS θα μεταβεί σε λειτουργία μπαταρίας.
Κατά τη διάρκεια της αιτηθείσας στατικής παράκαμψης, ta LED εισόδου, παράκαμψης και εξόδου είναι πράσινa και οι ta LED της μπαταρίας και του αντιστροφέα είναι απενεργοποιημένa.
Λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης
Το UPS βρίσκεται σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης μετά από εντολή από το UPS ή γιατί ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί OFF του αντιστροφέα στο UPS. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης, το φορτίο παρέχεται απευθείας από την πηγή παράκαμψης.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης, τα LED εισόδου, παράκαμψης και εξόδου είναι πράσινα, ενώ τα LED μπαταρίας και αντιστροφέα είναι είτε απενεργοποιημένα, είτε κόκκινα, αν υπάρχει συναγερμός.
Λειτουργία παράκαμψης συντήρησης
Όταν η διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης (MBB) είναι κλειστός στο εξωτερικό ερμάριο παράκαμψης συντήρησης, στον πίνακα παράκαμψης συντήρησης ή στον ηλεκτρικό πίνακα τρίτου μέρους, το UPS μεταβαίνει σε εξωτερική λειτουργία παράκαμψης συντήρησης. Το φορτίο παρέχεται με ισχύ χωρίς συνθήκη από την πηγή παράκαμψης. Είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης στο πλήρες UPS κατά τη διάρκεια της εξωτερικής λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης μέσω της διάταξης αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης (MBB).
Λειτουργία αναμονής στατικής παράκαμψης
Η αναμονή στατικής παράκαμψης ισχύει μόνο για μεμονωμένο UPS σε παράλληλο σύστημα. Το UPS εισέρχεται σε αναμονή στατικής παράκαμψης αν το UPS εμποδίζεται να εισέλθει σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης και οι άλλες μονάδες UPS του παράλληλου συστήματος μπορούν να υποστηρίξουν το φορτίο. Σε αναμονή στατικής παράκαμψης, η έξοδος του συγκεκριμένου UPS είναι απενεργοποιημένη. Το UPS μεταφέρεται αυτόματα στην προτιμώμενη κατάσταση λειτουργίας όταν καταστεί δυνατό.
Αναμονή αντιστροφέα
Το UPS εισέρχεται σε , αν υπάρχει διακοπή δικτύου/τροφοδοσίας ενός UPS και οι άλλες μονάδες UPS του παράλληλου συστήματος μπορούν να υποστηρίξουν το φορτίο με το ρυθμισμένο επίπεδο πλεονασμού που διατηρείται. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αποφευχθεί η εξάντληση των μπαταριών σε καταστάσεις που αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Λειτουργία ECO
Στη λειτουργία ECO το UPS χρησιμοποιεί την αιτούμενη στατική παράκαμψη για την τροφοδοσία του φορτίου, εφόσον η ποιότητα της ισχύος είναι εντός των ορίων ανοχής. Εάν εντοπιστεί σφάλμα (τάση παράκαμψης εκτός ανοχής, τάση εξόδου εκτός ανοχής, διακοπή ρεύματος κ.λπ.), το UPS θα μεταβεί σε διπλή μετατροπή (κανονική λειτουργία) ή σε υποχρεωτική στατική παράκαμψη. Ανάλογα με τις συνθήκες μεταφοράς, μπορεί να υπάρξει ελάχιστη διακοπή της τροφοδοσίας του φορτίου (έως 10 ms). Οι μπαταρίες φορτίζονται όταν το UPS βρίσκεται σε λειτουργία ECO. Το κύριο πλεονέκτημα της λειτουργίας ECO είναι η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συγκρινόμενη με τη διπλή μετατροπή.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ECO, τα LED εισόδου, παράκαμψης και εξόδου είναι πράσινα και τα LED της μπαταρίας και του αντιστροφέα είναι απενεργοποιημένα.
Αυτοέλεγχος
Μετά την εκκίνηση του συστήματος UPS, το UPS θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο. Η κατάσταση και η πρόοδος του αυτοελέγχου υποδεικνύονται από τις ενδεικτικές λυχνίες LED που αναβοσβήνουν στο σχηματικό διάγραμμα.
Όταν ολοκληρωθεί ο αυτοέλεγχος, τα LED θα καταδείξουν την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος UPS.
Λειτουργία δοκιμής μπαταρίας
Το UPS βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής μπαταρίας όταν το UPS εκτελεί αυτοέλεγχο μπαταριών ή βαθμονόμηση του χρόνου λειτουργίας.
Λειτουργία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
για τρόπο λειτουργίας
UPS
Το UPS δεν
παρέχει ισχύ
στο φορτίο.
Οι μπαταρίες
είναι φορτισμένες
και η οθόνη
είναι ενεργοποιημένη.Λειτουργίες συστήματος
Η κατάσταση λειτουργίας συστήματος υποδεικνύει την κατάσταση εξόδου του πλήρους συστήματος UPS, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού πίνακα και υποδεικνύει την πηγή που παρέχει το φορτίο.
Λειτουργία eConversion
Το eConversion παρέχει έναν συνδυασμό μέγιστης προστασίας και υψηλότερης αποδοτικότητας, που επιτρέπει τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το UPS κατά έναν τριπλάσιο συντελεστή σε σύγκριση με τη διπλή μετατροπή. Το eConversion είναι πλέον ο γενικά συνιστώμενος τρόπος λειτουργίας και είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στο UPS, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του μενού οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το eConversion μπορεί να ρυθμιστεί να είναι πάντα ενεργό ή σε ένα καθορισμένο πρόγραμμα που διαμορφώνεται μέσω του μενού οθόνης.
Στο eConversion το σύστημα UPS τροφοδοτεί το ενεργό μέρος του φορτίου μέσω της στατικής παράκαμψης, εφόσον η τροφοδοσία κοινής ωφέλειας/δικτύου είναι εντός ανοχής. Ο αντιστροφέας διατηρείται σε παράλληλη λειτουργία, ώστε ο συντελεστής ισχύος εισόδου του συστήματος UPS να διατηρείται κοντά στη μονάδα, ανεξάρτητα από τον συντελεστή ισχύος του φορτίου, καθώς το αντιδραστικό μέρος του φορτίου μειώνεται σημαντικά στο ρεύμα εισόδου του συστήματος UPS. Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του δικτύου κοινής ωφέλειας/δικτύου, ο μετατροπέας διατηρεί την τάση εξόδου παρέχοντας αδιάκοπη μεταφορά από το eConversion στη διπλή μετατροπή. Οι μπαταρίες φορτίζονται όταν το σύστημα UPS βρίσκεται σε λειτουργία eConversion και παρέχεται επίσης αντιστάθμιση αρμονικών.
η λειτουργία eConversion μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύστημα Galaxy VX UPS υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
-
Το ελάχιστο φορτίο στα UPS είναι 5-10%.
-
Η διακύμανση της τάσης είναι ≤10% σε σχέση με την ονομαστική τάση (ρυθμιζόμενη ρύθμιση από 3% έως 10%).
-
Το THDU είναι ≤5%.
Λειτουργία
αντιστροφέα
για λειτουργίες
συστήματος
Στη λειτουργία αντιστροφέα, το φορτίο παρέχεται από τους αντιστροφείς. Η λειτουργία UPS μπορεί να είναι είτε σε διπλή μετατροπή (κανονική λειτουργία) είτε λειτουργία μπαταρίας όταν ο τρόπος λειτουργίας συστήματος είναι λειτουργία αντιστροφέα.
Λειτουργία
αιτηθείσας
στατικής παράκαμψης
για τρόπους
λειτουργίας
συστήματος
Όταν το σύστημα UPS βρίσκεται σε λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης, το φορτίο παρέχεται από την πηγή παράκαμψης. Αν εντοπιστεί σφάλμα, το σύστημα UPS θα μεταβεί σε λειτουργία αντιστροφέα ή σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης.
Λειτουργία
υποχρεωτικής
στατικής παράκαμψης
για τρόπους
λειτουργίας
συστήματος
Το σύστημα UPS βρίσκεται σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης μετά από εντολή από το σύστημα UPS ή γιατί ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί OFF του αντιστροφέα στο UPS. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης, το φορτίο παρέχεται απευθείας από την πηγή παράκαμψης με ισχύ χωρίς συνθήκη.
Λειτουργία παράκαμψης συντήρησης
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης, το φορτίο παρέχεται απευθείας από την πηγή παράκαμψης με ισχύ χωρίς συνθήκη μέσω της διάταξης αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
Λειτουργία
ECO
για τρόπους
λειτουργίας
συστήματος
Στη λειτουργία ECO το σύστημα UPS χρησιμοποιεί την αιτούμενη στατική παράκαμψη για την τροφοδοσία του φορτίου, εφόσον η ποιότητα της ισχύος είναι εντός των ορίων ανοχής. Εάν εντοπιστεί σφάλμα (τάση παράκαμψης εκτός ανοχής, τάση εξόδου εκτός ανοχής, διακοπή ρεύματος κ.λπ.), το σύστημα UPS θα μεταβεί σε διπλή μετατροπή (κανονική λειτουργία) ή σε υποχρεωτική στατική παράκαμψη. Ανάλογα με τις συνθήκες μεταφοράς, μπορεί να υπάρξει ελάχιστη διακοπή της τροφοδοσίας του φορτίου (έως 10 ms). Οι μπαταρίες φορτίζονται όταν το σύσστημα UPS βρίσκεται σε λειτουργία ECO. Το κύριο πλεονέκτημα της λειτουργίας ECO είναι η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συγκρινόμενη με τη διπλή μετατροπή.