990-5452N-006

Configurar el modo de alta eficiencia

NOTA: Para que la opción Modo ECO esté disponible, Schneider Electric debe habilitarla durante la configuración del equipo en la puesta en marcha.

El SAI vuelve al modo de alta eficiencia después de 10 segundos en condiciones de funcionamiento normal. Si una red inestable obliga al SAI a salir del modo de alta eficiencia más de una vez y hasta diez veces (Schneider Electric debe configurar este ajuste) en un intervalo de 24 horas, el SAI deshabilitará el modo de alta eficiencia. Se generará una alarma de información y Deshabilitado por el sistema se mostrará en la pantalla Configuración > SAI > Modo de alta eficiencia. El modo de alta eficiencia debe volverse a activar manualmente.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > SAI > Modo de alta eficiencia y configure las opciones siguientes:
    1. Seleccionar modo de alta eficiencia: Elija entre Deshabilitar, Modo ECO, ECOnversion y Compensador de armónicos ECOnversion.
  2. Pulse > y configure las opciones de programación:
    1. Programación: Seleccione cuándo debe pasar el sistema al modo eConversion o ECO seleccionado. Elija entre Siempre, Programado y Nunca.
    2. Lista de programas activos: Si ha elegido Programado en la opción anterior, seleccione Habilitar y defina la hora y la fecha en que el sistema debe entrar en el modo eConversion o ECO seleccionado.
  3. Pulse Acep para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?