고효율 모드 구성
UPS는 정상적인 작동 조건에서 10초 후 고효율 모드로 돌아갑니다. 만약 Schneider Electric에 의해 설정된 UPS의 고효율 모드가 불안정한 주 입력 전원으로 인해 24시간 이내에 1~10회 이상 강제 종료된 경우, UPS의 고효율 모드는 비활성화되고 알림용 경보가 발생하고 시스템에서 사용 안 함이 표시창에 나타납니다. 그러면 고효율 모드를 수동으로 다시 활성화해야 합니다.
- 디스플레이의 홈
화면에서 를 선택하고 다음
설정을 구성합니다.
- 고효율 모드 선택: 비활성화, ECO 모드, eConversion 및 eConversion 고조파 보상기 중에서 선택합니다.
- >을 누르고
일정 설정을 구성합니다.
- 일정: 시스템이 언제 선택된 eConversion 또는 ECO 모드로 전환될 지를 선택합니다. 항상, 프로그래밍됨 및 안 함 중에서 선택합니다.
- 활성 일정 목록: 위에서 프로그래밍됨을 선택한 경우 사용 을 선택하고 시스템이 선택된 eConversion 또는 ECO 모드로 전환될 날짜 및 시간을 설정합니다.
- 확인을 눌러 설정을 확인합니다.