990-5452N-023

Utføre en kjøretidskalibrering

Denne funksjonen brukes til å rekalibrere den anslåtte verdien for gjenværende batterikjøretid. I denne testen går UPS over i batteridrift, og batteriene lades ut til de når varselsnivået for lav strøm. Batterikapasiteten kan beregnes og anslått driftstid kan kalibreres basert på medgått tid og informasjon om lasten.

Schneider Electric anbefaler at du kalibrerer batterikjøretiden ved oppstart, når du skifter batterier eller når det gjøres endringer i batterikabinettene.

LES DETTE
fare for skade på utstyret
  • Under kalibrering av kjøretid vil batteriene være på et svært lavt ladenivå. Derfor kan de ikke støtte systemlasten hvis det oppstår feil med inngangsstrømmen.
  • Batteriene lades ut til 10 % kapasitet, noe som vil føre til redusert batterikjøretid etter kalibreringen.
  • Gjentatt testing eller kalibrering av batteriet kan påvirke batteriets levetid.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Forhåndskrav:

  • Batteriene må være 100 % ladet.

  • Lastprosenten må være minst 10 %, og den må ikke endres med mer enn 20 % under testen.

  • Bypasstilførselen må være tilgjengelig.

  • Driftsmodus skal være normal drift, eConversion eller ECO-modus.

  • Systemdriftsmodus må være vekselretter, eConversion eller ECO-modus.

  1. Fra startskjermen velger du Tester > Kjøretidskalibrering.
  2. Tapp på knappen Start kjøretidskalibrering.
    MERK: Hvis du ønsker å stoppe kjøretidskalibreringen manuelt, tapper du på knappen Avbryt kjøretidskalibrering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?