990-5452N-006

Realizar una calibración de tiempo de autonomía

Esta función se utiliza para calcular el tiempo estimado restante de autonomía de la batería. En esta prueba, el SAI pasa al funcionamiento con batería y esta se descarga hasta el nivel de advertencia de CC baja. Según el tiempo transcurrido y la información acerca de la carga, se puede calcular la capacidad de la batería y calibrar el tiempo de autonomía estimado.

Schneider Electric recomienda llevar a cabo una calibración del tiempo de autonomía de la batería al inicio de la instalación, al sustituir las baterías o cuando se realicen cambios en los armarios de baterías.

AVISO
riesgo de daño en el equipo
  • Durante una calibración del tiempo de autonomía, las baterías estarán a un nivel de carga muy bajo y por lo tanto serán incapaces de soportar la carga del sistema durante un corte del suministro eléctrico.
  • Las baterías se descargarán hasta un 10 % de su capacidad y su tiempo de autonomía será reducido después de la calibración.
  • Realizar comprobaciones de la batería o calibraciones repetidamente puede afectar a la vida útil de la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Requisitos previos:

  • Las baterías deben estar cargadas al 100%.

  • El porcentaje de carga debe ser al menos del 10% y no debe cambiar en más de un 20% durante la prueba.

  • La alimentación de derivación debe estar disponible.

  • El funcionamiento debe ser en los modos normal, eConversion o ECO.

  • El funcionamiento debe ser en los modos inversor, ECOnversion o ECO.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Pruebas > Calibración de tiempo de autonomía.
  2. Pulse el botón Iniciar calib. de tiempo de auton.
    NOTA: Si desea detener la calibración manualmente, pulse el botón Anular calib. de tiempo de auton.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?