990-5452N-019

런타임 보정 수행

이 기능은 예상 잔여 배터리 런타임 값을 재보정하는 데 사용됩니다. 이 테스트에서 UPS는 배터리 운전으로 전환되고 배터리는 DC 낮음 경고 수준까지 방전됩니다. 경과된 시간과 부하에 대한 정보를 바탕으로 배터리 용량이 계산되고 예상 런타임이 보정됩니다.

Schneider Electric은 초기 가동, 배터리 교체 후 또는 배터리 캐비넷에 변경 내용이 있을 때 배터리 런타임 보정을 수행할 것을 권장합니다.

주의 사항
장비 손상 위험
  • 런타임 보정 중에 배터리 용량은 매우 낮은 수준이 되므로 입력 전원 정전 발생 시 시스템 부하를 지원할 수 없게 됩니다.
  • 배터리 용량이 10%까지 방전되면 보정 후 배터리 부족 런타임이 발생합니다.
  • 반복된 배터리 테스트 또는 보정은 배터리 수명에 영향을 끼칩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

필수 구성 요소:

  • 배터리가 100% 충전 상태여야 합니다.

  • 테스트 중에 부하율이 최소 10%여야 하고 20% 이상 변경되지 않아야 합니다.

  • 바이패스 공급이 가능해야 합니다.

  • 작동 모드는 정상 작동, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

  • 시스템 작동 모드는 인버터, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 테스트 > 런타임 보정을 선택합니다.
  2. 런타임 보정 시작 버튼을 누릅니다.
    주의: 런타임 보정을 수동으로 중지하려면 런타임 보정 중지 버튼을 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?