990-5452M-031

Nedstängning av parallellt system från normal till underhållsbypassdrift

Använd det här förfarandet för att stänga av ett parallellt system för underhållsbypassdrift med lasten matad via MBB.

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser grönt.
  1. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Shutdown Wizard (Avstängningsguiden). Välj Shutdown ending in Maintenance Bypass (Avstängning slutar i avstängd drift) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt avstängningsförfarande. Följ alltid stegen i Shutdown Wizard (Avstängningsguiden) som är specifika för ditt system.
  2. Starta övergången till statisk bypass genom att trycka på knappen Transfer Load to static bypass (Överför lasten till statisk bypass) på skärmgränssnittet.

    I system med kirk-nycklar släpps nyckeln från solenoidnyckelenheten.

    Om UPS-systemet inte övergår till statisk bypass, gå till Status > Active Alarms (Aktiva larm) för att se om det finns några aktiva larm som hindrar UPS-systemet från att övergå till statisk bypass.

  3. Slå till underhållsbypassbrytaren MBB.
    I system med kirk-nycklar hålls nyckeln kvar i låset.
  4. Slå från systemisoleringsbrytaren SIB.
  5. I system med kirk-nycklar vrider du nyckeln i låset på underhållsbypassbrytaren SIB för att låsa upp.
    Nyckeln släpps.
  6. I system med kirk-nycklar, sätt i nyckeln i solenoidenheten och vrid nyckeln för att få tag i den.
  7. Gör följande steg för varje UPS-enhet i parallellsystemet:
    1. Slå från enhetens utgångsbrytare UOB.
    2. Slå från den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB.
    3. Starta övergången till forcerad statisk bypass genom att trycka på knappen Växelriktare AV på framsidan av UPS-systemet.
    4. Slå från batteribrytarna i din specifika batteriuppsättning.
    5. Slå från enhetens ingångsbrytare UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?