990-5452N-023

Slå av parallellsystem fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift

Bruk denne fremgangsmåten til å slå av et parallellsystem til vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Avslutning til vedlikeholdsbypass, og følg deretter fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Nedenfor følger en generell fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  2. Start overføring til statisk bypass ved å trykke på knappen Overfør last til statisk bypass på displayet.

    I systemer med kirk-nøkler utløses nøkkelen fra magnetnøkkelens utløserenhet i systemets bypasskabinett.

    Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det finnes aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass.

  3. Lukk MBB.
    I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen stå i låsen.
  4. Åpne SIB.
  5. I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i låsen på SIB for å låse opp.
    Nøkkelen utløses.
  6. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten til magnetnøkkelen og dreier på den for å registrere nøkkelen.
  7. Utfør følgende trinn for hver UPS-enhet i parallellsystemet:
    1. Åpne UOB.
    2. Åpne SSIB.
    3. Start overføring til tvungen statisk bypass ved å trykke på vekselretterens AV-knapp foran på UPS-systemet.
    4. Åpne frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
    5. Åpne UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?