990-5452N-018

通常運転から保守バイパス運転への並列システムシャットダウン

この手順を使用して、並列システムをシャットダウンし保守バイパスにします。MBBから負荷給電を行います。

注記: 遮断装置は、対応する遮断装置LEDが緑色に点灯しているときにのみ操作してください。
  1. ディスプレイのホーム画面からコントロール > シャットダウンウィザードを選択します。Shutdown ending in Maintenance Bypass(保守バイパス運転へのシャットダウン)を選択して、画面に表示される手順に従います。
    注記: シャットダウン手順の概略を以下に示します。お使いのシステムに該当するShutdown Wizard(シャットダウンウィザード)の手順に必ず従ってください。
  2. ディスプレイインターフェイスのTransfer Load to static bypass(負荷をスタティックバイパス運転に切り替え)ボタンをタップし、スタティックバイパス運転への切り替えを開始します。

    Kirk社製ロックを使用したシステムでは、システムバイパスキャビネット内のソレノイドキー解除ユニットでキーを解放します。

    UPSシステムが要求スタティックバイパス運転に切り替わらない場合、Status(ステータス) > Active Alarms(アクティブアラーム)に移動し、UPSシステムがスタティックバイパス運転に切り替わるのを妨げているアクティブアラームがないか確認してください。

  3. MBBを閉じます。
    Kirk社製ロックを使用したシステムでは、キーはロック内に保持されます。
  4. SIBを開きます。
  5. Kirk社製ロックを使用したシステムでは、SIBのロック内のキーを、ロックが開く方向に回します。
    キーが解放されます。
  6. Kirk社製ロックを使用したシステムでは、ソレノイドキー解除ユニットにキーを挿入し、回してキーを補足します。
  7. 以下の手順を、並列システム内の各UPSに対して実行します。
    1. UOBを開きます。
    2. SSIBを開きます。
    3. UPSシステム前面のInverter off(インバーターをオフ)ボタンをタップして、強制スタティックバイパスへの切り替えを開始します。
    4. 該当するバッテリーのバッテリー遮断装置を開きます。
    5. UIBを開きます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?