990-5452N-031

Uppstart av singelsystem från underhållsbypassdrift

Använd det här förfarandet för att starta ett singelsystem från underhållsbypassdrift med lasten matad via MBB och alla andra frånkopplingsenheter frånslagna.

OBS: Frånkopplingsenheten får endast manövreras när lampan tillhörande frånkopplingsenheten lyser grönt.
  1. Stäng UIB.

    Detta aktiverar bildskärmsgränssnittet efter cirka 30 sekunder.

  2. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Startup Wizard (Startguiden). Välj Startup from Maintenance Bypass (Uppstart från underhållsbypass) och följ de steg som visas på skärmen.
    Följande är ett generellt uppstartsförfarande. Följ alltid stegen i Startguiden som är specifika för ditt system.
  3. Stäng SSIB.
  4. Stäng växlare för bakströmsskydd (BF2) (om sådan finns) om den är öppen.
  5. Slå till batteribrytarna i din specifika batteriuppsättning.
  6. Starta övergången till statisk bypass genom att trycka på knappen Transfer Load to static bypass (Överför lasten till statisk bypass) på skärmgränssnittet.

    I system med kirk-nycklar släpps nyckeln från solenoidnyckelenheten.

    Om UPS-systemet inte övergår till begärd statisk bypass, gå till Status > Active Alarms (Aktiva larm) för att se om det finns några aktiva larm som hindrar UPS-systemet från att övergå till statisk bypass.

  7. I system med kirk-nycklar sätter du i nyckeln i låset på UOB och vrider för att låsa upp.
  8. Stäng UOB.
  9. Öppna MBB.
    Systemet övergår automatiskt till normal drift.
  10. I system med kirk-nycklar vrider du nyckeln i låset på MBB för att låsa upp.
    Nyckeln släpps.
  11. I system med kirk-nycklar, sätt i nyckeln i solenoidenheten och vrid nyckeln för att få tag i den.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?