정상 작동에서 유지보수 바이패스 작동으로 단일 시스템 종료
전원은 유지보수 바이패스를 통하여 부하에 공급되며, 다른 모든 차단 장치는 열린 상태인 유지보수 바이패스 모드에서 UPS 단일 시스템을 시작하려면 이 절차를 따르십시오.
- UIB를 닫습니다.
약 30초 후에 디스플레이 인터페이스의 전원이 켜집니다.
- 디스플레이의 홈
화면에서 를 선택합니다. 유지 관리 바이패스에서
시동을 선택하고
화면에 나타나는 단계를
따릅니다.다음은 일반 시작 절차입니다. 시스템 특정의 시작 마법사 단계를 항상 따르십시오.
- SSIB를 닫습니다.
- 백피드 보호 스위치(BF2)(있는 경우)가 열려 있는 경우 닫습니다.
- 해당 배터리의 배터리 차단기를 닫습니다.
- 디스플레이 인터페이스의 스태틱 바이패스로
부하 전송 버튼을
눌러 스태틱 바이패스로의
전환을 시작합니다.
커크 키가 있는 시스템의 경우 솔레노이드 키 해제 장치에서 키가 해제됩니다.
UPS 시스템이 요청된 스태틱 바이패스로 전환되지 않는 경우 으로 이동하여 UPS 시스템이 스태틱 바이패스로 전환되는 것을 차단하는 활성 알람이 있는지 확인합니다.
- 커크 키가 있는 시스템의 경우 UOB의 잠금 장치에 키를 삽입하고 돌려 잠금을 해제합니다.
- UOB를 닫습니다.
- MBB를 엽니다.시스템이 정상 작동으로 자동 전환됩니다.
- 커크 키가 있는 시스템의
경우 MBB의 잠금 장치에서
키를 돌려 잠금 장치를
엽니다.키가 해제됩니다.
- 커크 키가 있는 시스템의 경우 솔레노이드 키 해제 장치에 키를 삽입하고 돌려 키를 빼냅니다.