990-5452N-023

Starte opp enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift

Bruk denne fremgangsmåten når du skal starte opp et enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift med lasten levert via MBB og alle andre frakoplingsenheter åpne.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Lukk UIB.

    Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder.

  2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Start fra vedlikehold av bypass og følg fremgangsmåten på skjermen.
    Nedenfor finner du en generell oppstartsprosedyre. Følg alltid trinnene i oppstartsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  3. Lukk SSIB.
  4. Lukk frakoplingsenheten for tilbakematingsvern (BF2) (hvis aktuelt), hvis den er åpen.
  5. Lukk frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
  6. Start overføring til statisk bypass ved å trykke på knappen Overfør last til statisk bypass på displayet.

    I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet.

    Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det finnes aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass.

  7. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i låsen på UOB og vrir den for å låse opp.
  8. Lukk UOB.
  9. Åpne MBB.
    Systemet overføres automatisk til normal drift.
  10. I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i låsen på MBB for å låse opp.
    Nøkkelen utløses.
  11. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten til magnetnøkkelen og dreier på den for å registrere nøkkelen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?