Εκκίνηση ενιαίου συστήματος από τη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης
Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να εκκινήσετε ένα ενιαίο σύστημα από τη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης με το φορτίο να τροφοδοτείται μέσω του MBB και όλες τις άλλες διατάξεις αποσύνδεσης.
- Κλείστε το
UIB.
Αυτό θα ενεργοποιήσει την διεπαφή της οθόνης μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Από την αρχική
προβολή στην
οθόνη, επιλέξτε . Επιλέξτε Εκκίνηση από
παράκαμψη συντήρησης και ακολουθήστε
τα βήματα που
εμφανίζονται
στην οθόνη.Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία εκκίνησης λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Οδηγός εκκίνησης που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
- Κλείστε την SSIB.
- Κλείστε τον διακόπτη προστασίας ανατροφοδοσίας (BF2) (αν υπάρχει), εάν είναι ανοικτός.
- Κλείστε τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας στη συγκεκριμένη λύση μπαταρίας.
- Εκκινήστε
μεταφορά σε
στατική παράκαμψη
πατώντας το
κουμπί Μεταφορά
φορτίου σε στατική
παράκαμψη στη διασύνδεση
της οθόνης.
Σε συστήματα με μανδάλωση, το κλειδί απελευθερώνεται από τη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού.
Εάν το σύστημα UPS δεν μεταβαίνει σε αιτηθείσα στατική παράκαμψη, μεταβείτε στο στοιχείο για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί που αποτρέπουν το σύστημα UPS από το να μεταβεί σε στατική παράκαμψη.
- Σε συστήματα με κλειδιά τύπου kirk, εισάγετε το κλειδί στην κλειδαριά του UOB και γυρίστε το για να ξεκλειδώσετε.
- Κλείστε το UOB.
- Ανοίξτε το
MBB.Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κανονική λειτουργία.
- Σε συστήματα
με κλειδιά τύπου
kirk, γυρίστε το
κλειδί στην
κλειδαριά του
MBB για να το κλειδώσετε
σε ανοιχτή θέση.Το κλειδί απελευθερώνεται.
- Σε συστήματα με μανδάλωση, εισαγάγετε το κλειδί στη μονάδα απελευθέρωσης σωληνοειδούς κλειδιού και περιστρέψτε το για να ασφαλίσετε το κλειδί.