990-5452M-019

병렬 시스템을 이중변환모드에서 요청된 스태틱 바이패스 작동으로 전환

관리자만 작동 모드를 변경할 수 있습니다.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 제어를 선택합니다.
  2. 요청된 스태틱 바이패스로 전환 버튼을 누릅니다.
    주의: 전환을 수행할 조건을 충족하지 않는 경우 버튼이 회색으로 표시됩니다.
  3. 시스템 작동 모드요청된 스태틱 바이패스로 변경되는지 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?