990-5452N-006

Transferir el sistema en paralelo de funcionamiento normal al modo de funcionamiento en derivación estática solicitado

Tenga en cuenta que solo el administrador puede cambiar el modo de funcionamiento.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control.
  2. Pulse el botón Transferencia a derivación estática solicitada.
    NOTA: Si no se cumplen las condiciones para realizar la transferencia, el botón estará atenuado.
  3. Compruebe que el Modo de funcionamiento del sistema cambie a Derivación estática solicitada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?