990-5452M-007

Μεταφορά Παράλληλου συστήματος από την κανονική λειτουργία στη λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης

Σημειώστε ότι μόνο ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την κατάσταση λειτουργίας.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Control (Έλεγχος).
  2. Πατήστε το κουμπί Transfer to Requested Static Bypass (Μεταφορά στην αιτηθείσα στατική παράκαμψη).
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν οι συνθήκες για την εκτέλεση της μεταφοράς δεν πληρούνται, το κουμπί θα είναι ανενεργό.
  3. Επαληθεύστε ότι το στοιχείο System Operation Mode (Κατάσταση λειτουργίας συστήματος) αλλάζει σε Requested Static Bypass (Αιτηθείσα στατική παράκαμψη).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;