990-5452N-018

並列システムの通常運転から要求スタティックバイパス運転への切り替え

運転モードを変更できるのは管理者のみであることに注意してください。
  1. ディスプレイのホーム画面からControl(管理)を選択します。
  2. Transfer to Requested Static Bypass(要求スタティックバイパス運転に切り替え)ボタンをタップします。
    注記: 切り替えを実行する条件を満たしていない場合、ボタンはグレーで表示されます。
  3. System Operation Mode(システム運転モード)Requested Static Bypass(要求スタティックバイパス運転)に変わっていることを確認してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?