Solución de problemas mediante los LED del diagrama sinóptico
El diagrama sinóptico muestra el estado de las funciones principales y el flujo de energía que alimenta la carga. Los distintos indicadores LED pueden estar verdes, rojos o apagados, según el estado de las funciones del sistema. En esta sección se explica qué indican los indicadores LED rojos con el fin de ayudar a solucionar problemas.
LED de entrada

Si el LED de entrada está en rojo, puede deberse a una de estas razones:
-
El UIB está abierto
-
Entrada fuera de tolerancia (forma de onda, tensión o frecuencia fuera de tolerancia)
LED del inversor

Si el LED del inversor está en rojo, puede deberse a una de estas razones:
-
El inversor no funciona
LED de carga

Si el LED de carga está en rojo, puede deberse a una de estas razones:
-
El UOB está abierto
-
El SIB está abierto
-
Tensión de salida fuera de tolerancia
LED de batería

Si el LED de batería está en rojo, puede deberse a una de estas razones:
-
Alarma de batería crítica activa
-
El cargador no funciona
-
Dispositivo de desconexión de batería desconectado
LED de derivación

Si el LED de derivación está en rojo, puede deberse a una de estas razones:
-
El SSIB está abierto
-
El interruptor de derivación estático no funciona
-
Derivación fuera de tolerancia
-
BF2 (si está presente), en caso de estar abierto