Feilsøking ved hjelp av LED-lampene i orienteringsplanen
Orienteringsplanen viser statusen på hovedfunksjonene og på strømflyten som forsyner lasten. De forskjellige LED-lampene lyser enten grønt, rødt eller er slått av, avhengig av statusen til systemfunksjonene. I dette avsnittet finner du en oversikt over hva en rød LED-lampe i orienteringsplanen betyr, for å gjøre feilsøkingen lettere.
LED-lampe for inngang

Hvis LED-lampen for inngang er rød, kan det skyldes følgende:
-
UIB er åpen
-
Inngangen er utenfor toleransegrensen (bølgeform, spenning eller frekvens utenfor toleransegrensen)
LED-lampe for vekselretter

Hvis LED-lampen for vekselretteren er rød, kan det skyldes følgende:
-
Vekselretteren fungerer ikke
LED-lampe for last

Hvis LED-lampen for last er rød, kan det skyldes følgende:
-
UOB er åpen
-
SIB er åpen
-
Utgangsspenningen utenfor toleransegrensen
Batteri-LED

Hvis LED-lampen for batteri er rød, kan det skyldes følgende:
-
Kritisk batterialarm er aktiv
-
Lader fungerer ikke
-
Frakoplingsenhet for batteri frakoblet
Bypass-LED

Hvis LED-lampen for bypass er rød, kan det skyldes følgende:
-
SSIB er åpen
-
Statisk bypassvitsj fungerer ikke
-
Bypass utenfor toleransegrensen
-
BF2 (hvis tilstede) er åpen