시스템 상태 모선 LED를 통한 문제 해결
시스템 상태 모선은 주요 기능의 상태 및 부하에 공급되는 전력 흐름을 보여 줍니다. LED는 시스템 기능의 상태에 따라 녹색, 빨간색으로 표시되거나 꺼져 있습니다. 이 섹션에서는 문제 해결을 위해 시스템 상태 모선의 빨간색 LED가 무엇을 의미하는지가 나열되어 있습니다.
입력 LED

다음과 같은 경우에 입력 LED가 빨간색입니다.
-
UIB 열림
-
입력 허용 범위 벗어남 (파형, 전압 또는 주파수 허용 범위 벗어남)
인버터 LED

다음과 같은 경우에 인버터 LED가 빨간색입니다.
-
인버터 작동 불능
부하 LED

다음과 같은 경우에 부하 LED가 빨간색입니다.
-
UOB 열림
-
SIB 열림
-
출력 전압 허용 범위 벗어남
배터리 LED

다음과 같은 경우에 배터리 LED가 빨간색입니다.
-
위험 배터리 경보 활성
-
충전기 작동 불능
-
배터리 차단 장치 연결 해제
바이패스 LED

다음과 같은 경우에 바이패스 LED가 빨간색입니다.
-
SSIB 열림
-
스태틱 바이패스 스위치 작동 불능
-
바이패스가 허용 오차를 벗어남
-
BF2(있는 경우)가 열려 있음