990-5452N-022

De waarschuwingsindicatoren testen

  1. Selecteer op het beginscherm van het display Tests > Waarschuwingspanelen.
  2. Tik op de knop Begin om de test te starten.

    Tijdens de test van de waarschuwingsindicatoren worden de lampjes op het display en het blindschema en de geluidsalarmen getest.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?