990-5452N-022

Het display opnieuw opstarten

OPMERKING: Wanneer het display opnieuw wordt opgestart, is dit niet van invloed op de geconfigureerde instellingen.
  1. Open het klepje rechtsvoor op het display.
  2. Druk de reboot-knop (A) in met een scherp voorwerp zoals een pen of paperclip.

    Displaymodel 1

    Displaymodel 2

    Het display wordt nu opnieuw opgestart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?