990-5452N-022

Instellingen voor herinneringen configureren

Wanneer de luchtfilters zijn vervangen, moeten de instellingen voor herinneringen worden bijgewerkt.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Herinneringen.
  2. Configureer de volgende instellingen:
    1. Herinneringen weergeven: Selecteer Inschakelen om de weergave van alle herinneringen in te schakelen.
    2. Herinnering: Selecteer Inschakelen om de weergave van alle herinneringen over vervanging van luchtfilters in te schakelen.
    3. Tijd voordat 1e herinnering verschijnt: Stel in na hoeveel weken de eerste herinnering moet worden weergegeven.
    4. Verstreken tijd: Stel handmatig in hoeveel dagen de luchtfilters zijn gebruikt.
  3. Tik op OK om uw instellingen te bevestigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?